This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:上电序列

Guru**** 2787075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838723/tlv320dac3100-q1-power-up-sequence

器件型号:TLV320DAC3100-Q1

大家好、

我对 TLV320DAC3100-Q1的上电序列有疑问。

我将所有电源轨设计为3.3V (SPKVDD、HPVDD、IOVDD、AVDD )、VDD=1.8V 除外、并配置为同时为所有电源轨加电。

它与数据表中的建议序列不完全相同。

如果我同时为所有电源轨加电、是否存在任何问题?

***我找到了另一个询问此设备上电顺序的线程

它的结论是、只要/RESET 保持低电平直到 VDD 上电并保持稳定、POR 工作正常、应该没有问题。

如果我在上电结束时释放/RESET 信号、则每个电压轨的上电序列无关?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    同时为所有电源引脚加电不应出现任何问题。 我们建议在执行任何活动之前、尤其是使用 I2C 命令之前、等待所有电源保持稳定。

    在执行任何活动之前执行硬件和软件复位始终是一个好的做法。 只需确保所有电源轨均已达到其电压电平、并且电源引脚上没有耦合的纹波或噪声。在电源序列结束时释放 RESET 信号就没有问题。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。

    我还有一个有关上电序列的问题。

    实际上、我首先为 DVDD (1.8V)加电。

    10ms 后、同时为所有其他电源轨(所有3.3V)加电。

    然后等待50ms 并释放复位。

    只要 RESET 保持低电平直到所有电源轨稳定、上述上电序列就应该正常、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    是的、您的上电序列将正常。 当电源连接到每个电源轨的不同电源轨时,我们始终建议使用第8节( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac3100.pdf#page=99 )中提到的电源。 但是、对于电源连接到同一电源轨的情况、不能遵循本节的建议。 因此,我们只建议遵循重置和启动时间以确保最佳性能(有关详细信息,请参阅特性说明部分: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac3100.pdf#page=20 )。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.