This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:使用6 Ω 负载

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835216/tas6422-q1-using-6ohm-load

器件型号:TAS6422-Q1

各位专业人员、您好!

我的客户考虑使用 TAS6422作为6 Ω 扬声器、对此情况有疑问。
该扬声器的最小负载为4欧姆。
在6欧姆输出电阻情况下是否存在任何问题。 如果有任何问题、我想它与诊断功能有关。

顺便说一下、数据表中包含了2 Ω 和4 Ω 负载的规格数据。 那么、您有6欧姆的任何数据吗?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     支持6欧姆电阻没有问题。 我们在数据表中列出了4 Ω 和2 Ω、因为这是正常的应用扬声器阻抗。

    6欧姆 THD 与输出功率以及 THD 与频率是否足以满足您的需求? 迪伦将跟踪您已整理的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您的及时支持。

    THD 与输出功率间的关系、THD 与频率数据良好。

    我正在等待迪伦的回复。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    在此线程中、迪伦-圣将在6欧姆负载下提供 THD 与输出功率以及 THD 与频率的数据。
    但是,不幸的是,我还没有收到它。

    很抱歉您匆忙、但您会将其发送给您吗?

    此致、
    Kazuki Kurmaochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

      您可以向 Dylan.Yao@ti.com 和 抄送我、 他应该可以跟进您的数据。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    感谢您的快速回复。
    我将联系迪伦-圣、

    此致、
    Kazuki Kuramochi