This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:参数配置

Guru**** 2481665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839597/tas5825m-parameter-configuration

器件型号:TAS5825M

尊敬的 TI:

    您能否帮助为客户配置以下参数? 谢谢!

1、连接模式:BTL

2、波特率:96kHz、扩展至192Khz

3、采样率:自动(44.1kHz)

4、24V 直流电压:将输出功率设置为最大值。 当输出功率超过最大功率时、增益可自动调整、机器不会崩溃。

5、配置:GPIO0 (FAULT)、GPIO1 (MUTE)、GPIO2 (WRAN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您将为此应用选择什么是扬声器负载以及最大输出功率目标?

    EQ 设置可能需要单独调整频率响应曲线的频率。 我们可以建议的其他参数设置。

    此致

    Linda