This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:关于加电序列

Guru**** 2481475 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835358/pcm3060-about-power-on-sequence

部件号:PCM3060

您好、支持团队、

我对 PCM3060有一些疑问。

根据数据表、建议从 VCC (5V)生成 VDD (3.3V)以用于上电序列。
但是、在客户的应用中、VCC 和 VDD 是单独生成的。 因此、加电序列可能是不确定的。

[问题]

在这种情况下、如果在两个电源 稳定后释放外部复位、该 IC 是否正常工作?
2.是否有任何可能发生闩锁的问题?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori、

    对延迟答复表示歉意。

    如果未遵循数据表中的建议、则器件可能会发生闩锁。

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢您提供重要信息。
    客户已更改设计以遵循建议的要求。

    谢谢、此致、
    M. Tachibana