This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:多音频输入问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838332/tlv320aic3106-multiple-audio-input-issue

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:PCM3168TLV320ADC3140

大家好

我们当前使用的 CPU 已经具有两个 ADC 同步采样功能。 我想知道如何使用两个 ADC 来实现多通道同步数据采集。 例如、我们需要4通道线路输入和1麦克风、如何切换切换切换序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维氏、  

    不清楚您要问什么。  您是否使用了两个 EVM?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要4通道线路输入和1麦克风输入、2个线路输出。  以实现同步声音收集。  它是否可以通过编解码器的内部开关实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维氏、  

    只有2个 ADC。  和仅两通道数字输出。  您是否查看过数据表?

    如果您需要这么多通道、我建议您使用 PCM3168 、或者仅对于 ADC、 建议使用 TLV320ADC3140。

    此致、

    -Steve Wilson