This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3793A:VCC/VPA 更改为3.3V、VDD/VPA 更改为1.8V

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838079/pcm3793a-vcc-vpa-to-3-3v-and-vdd-vpa-to-1-8v

器件型号:PCM3793A

我打算将 VCC/VPA 连接到3.3V、将 VDD/VPA 连接到1.8V。 您能否验证在该配置中、HDTI 和 MODE 引脚是否以1.8V 为基准? 即、如果它们被上拉至1.8V、这将是正确的自举。 数据表中的图表仅注意所有电源轨均设置为3.3V 的配置。

 

此外 、数据表的图43 建议 R3使用~33k 欧姆的电阻器。 是否有办法推算出该值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    这是一款非常旧的器件、我们对其设计支持有限。  我可以挖掘一个旧的 EVM 并执行一些测试来确定它、但 这需要一些时间、并且在我们的末尾将被视为低优先级  

    此致、

    -Steve Wilson