This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255EVM 满载测试问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3251, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838427/tpa3255evm-tpa3255evm-full-load-test-issue

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3251TPA3255

我们是否有 TPA3255EVM 满载测试报告?
我的客户提供 DC48V 并为2 Ω 负载设置 PBTL 模式,
仅获得最大300W 功率输出无法获得600W 功率。
在同一条件下、TPA3251 (DC36V)可获得300W 功率输出。

B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    • 当 TPA3255输出300W 时、您能测量什么 PVDD、它应该是600W 吗?
    • 它是否曾达到600W 并随着时间的推移而下降、还是从未达到600W?
    • 他们使用的电源是什么、额定电流输出是多少?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    为全负载功率 tset 提供 DC48V。

    600W 满负载直接跳转 OCP =>无音频 sigle 输出。

    直流电源48VDC/20.8A。

    B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    您如何读取输出功率?

    您的输入信号使用什么?

    您是否按照用户指南中的说明仔细检查了 PBTL 的跳线配置?

    我刚刚使用您的测试条件测试了 TPA3255EVM、但无法复制您的结果

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    在 DC48V 中、2 Ω 负载可获得最大600W 的功率?
    设置为下图、我是否会错过某些内容(设置)?

    B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    我们的印象是、他们正在测试 EVM、而不是自己的电路板。 这让我可以提出以下问题:

    当他们说只能获得300W 输出时、器件是进入 OTW 还是故障?  

    他们使用的散热器大小是否与 EVM 上的散热器大小相同?

    他们使用什么是电感器?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    它们测试 EVM 和自己的电路板、并获得相同的测试规则。
    而不是 OTW、散热器尺寸大于 EVM 尺寸
    它们移除了自己电路板上的 EVM 电感器,但仍无600W 功率输出。
    PBTL 上的2欧姆/4欧姆/8欧姆也可以获得最大600W 的功率输出,对吧?

    BR James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    因此、我使用您的电源进行了一些计算、并意识到由于电源的电流限制、这些计算将无法达到600W。 我假设他们使用相同的电源来测试 EVM?  

    现在、根据我的计算、如果所有电流都直接流向器件、则输出功率仅为459W (10% THD)。  

    他们是否具有能够输出更高电流的不同电源、以便他们可以对其进行测试、以查看问题是否出在这里? 它们只能获得300W 的输出功率、这仍然是一个奇怪的现象、因此这里可能还有其他事情发生、或者其电路板上的其他组件消耗的功率比人们想象的要高很多。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    因此,EVM 提供48V 20.8A 直流电源和2欧姆电阻器,功率大约为459W,对吧?
    什么是电源条件可以获得600W Po? Ex DC53V/20A 或 DC48V/30A?
    我们需要检查它们是否具有能够输出更高电流的不同电源。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    根据我的计算结果、输出功率的计算结果仅为459W。 我认为它们所达到的限制是电流限制、而不是电压限制。 因此直流48V/30A 将是您的选择。

    此致、

    Robert Clifton