This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:节省滤波器电路?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839467/tpa3251-saving-filter-circuits

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TAS3251

大家好、

是否可以通过在输出滤波器之前使输出并联来在 PBTL 模式下使用 TPA3251放大器。?

与 TAS3251数字输入放大器的指示类似。 这是为了在昂贵的滤波电路中节省两个电感器和两个电容器。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    这是可能的! TPA32xx 和 TAS32xx 系列支持两种类型的 PBTL 配置、后置滤波器 PBTL 和预滤波器 PBTL。

    -后置滤波器 PBTL:放大器的输出连接在 LC 滤波器之后。 因此、它与2xBTL 具有相同数量的电感器。  

    预滤波器 PBTL:放大器的输出连接在 LC 滤波器之前。 将所需的电感器数量减半! 但是、您需要确保您选择的电感器能够处理连接输出的输出电流!  

    希望这能为您澄清问题!

    此致、

    Robert Clifton