This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:可视门铃无需 DSP 即可消除回声

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839362/tlv320aic3254-echo-cancellation-without-dsp-for-video-doorbell

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3262

大家好、

我的客户正在设计具有回声消除功能的可视门铃。

我建议使用 TIDA–01589、通过分析建议用于回波消除的 DSP、我们发现必须对其进行编程和管理才能使用合适的库。 我们需要一个集成解决方案、该解决方案具有一个专用芯片、可执行音频编解码器等具有回声消除选项的 DSP 功能。

由于我们的产品上已经有微处理器、因此即使是 DSP 也要管理成本太高。

您在此处是否有意见帮助客户解决回波抵消问题?

客户对 TLV320AIC3254感兴趣、并希望与专家交流、了解如何实现基于此音频编解码器的回声消除单元。

 客户的"限制"是他们已经在 Cortex-M7上开发了应用程序,他们不想重新开发或修改过多的应用程序以将其集成到 MPU + DSP 上。

因此、他们正在尽可能寻找一种几乎"即用型"的解决方案。

 您能否建议客户采取任何方法? 如有需要、请将我写为私人。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    TLV320AIC3254是一个非常基本的解决方案、因为它在8kHz 时仅支持12ms 的尾长。 TLV320AIC3262在 MIPS 和存储器方面更加灵活、可支持更长的尾长(8kHz 时为128ms)和更高的采样率(16kHz)。  您能告诉我们 编解码器上运行所需的运行采样率、回波尾长和其他处理块(如 DRC、EQ、滤波器等)吗? 基于此、我们可以提出适当的建议。

    此致。