This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:征求有关 TAS5805深度睡眠设计的建议

Guru**** 2549680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838580/tas5805m-asking-for-the-recommendation-on-tas5805-deep-sleep-design

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

客户使用 TAS5805进入深度睡眠模式时遵循了 d/s 的 I2C 命令。

 

w 58 00 00 #go to page 0

w 58 7f 00 #Change the book to 0x00

W 58 03 02 #Change the device into HIZ Mode

W 58 03 00 #将器件更改为深度睡眠模式

w 58 00 00 #go to page 0

w 58 7f 00 #Change the book to 0x00

W 58 03 02 #Change the device into HIZ Mode

W 58 03 03 #Change the device into Play Mode

 

 

但是、在这种变化过程中会出现一些异常噪声。

 

如果在深度睡眠模式中对 TAS5805有任何要求、您是否想告诉我? 客户是否可以关闭 I2S 或更改 I2S 信号?

任何参考序列?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

       您听到噪音了吗? 它在进入深度睡眠或从深度睡眠->计划模式切换时发生?

    您可以按以下顺序尝试:

    1. 深度睡眠

    2. 在返回播放模式之前添加以下脚本

      宽58 00 00

      宽58 7f 78

      宽58 00 0e

      宽58 68 00

      宽58 69 80

      宽58 70 00

      宽58 71 00

      宽58 00 03

      宽58 50 00

      宽58 51 80

      宽58 52 00

      宽58 53 00

      宽58 6c 00

      宽58 6d 80

      宽58 6e 00

      宽58 6F 00

    3. 播放模式(0x03写入03)

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您的反馈。 请告诉我、我在数据表或流程文档中可以看到这些脚本的位置、以及它的功能是什么?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    该器件的寄存器映射位于数据表9.6节寄存器映射中。  我们还将在第9.4.5节"器件状态控制"中讨论深度睡眠模式。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请告诉我数据表中的78册寄存器详细信息在哪里?

    宽58 00 00

    宽58 7f 78

    宽58 00 0e

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    该设备的专家将在本周剩余时间休假、但他们将能够在下周的某个时候与您沟通!

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    首先、请澄清"异常噪声"。 是背景噪声还是杂音噪声?

    在状态切换期间、需要避免出现一些时间延迟。 此外、为了调试发生此噪声的时间段、建议分离脚本以进一步检查:

    1.玩到深度睡眠

    w 58 00 00 #go to page 0

    w 58 7f 00 #Change the book to 0x00

    W 58 03 02 #Change the device into HIZ Mode

    D 10 #等待至少5ms 以降低音量

    W 58 03 00 #将器件更改为深度睡眠模式

    2.深度睡眠播放(需要遵循数据表9.5.3.1启动过程)

    #Power/PDN/I2S 作为数据表要求提供

    w 58 00 00 #go to page 0

    w 58 7f 00 #Change the book to 0x00

    W 58 03 02 #Change the device into HIZ Mode

    D 10 #等待至少5ms、以增大音量

    W 58 03 03 #Change the device into Play Mode

    此致、

    Matthew