This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS575x SPKIN 作为通用输入

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/837996/tas5754m-tas575x-spkin-as-a-general-input

器件型号:TAS5754M

大家好、我现在已经成功使用了 TAS5754、但我想增加一个模拟输入的可能性。 DAC_OUT / SPKIN 被路由至一个3.5mm 插孔、并且它完美地作为一个线性输出。 我想将 DAC 置于一种高阻态模式、现在用外部输入馈入模拟放大器。 我在手册中找不到使 DAC_OUT 处于高阻抗状态以避免与外部源发生冲突的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Philippe、

    当设计 TAS5754M 时、我们不希望 DAC_OUT 连接到3.5mm 插孔。  据我所知、我看不到有办法将 DAC 输出置于 HiZ 中。  我可以与我们的设计团队进行仔细检查。  请告诉您是否有方法来实现该目的。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy -这很好、因为有一个解决方案!

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有从我的设计团队那里听到过任何反馈。 如有需要,我会打电话给他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    从内部 DAC 输出高阻抗似乎没有明确的方法、我们建议您在外部修改您的设计。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis、Andy -很遗憾、我无法更改我的设计、我没有足够的空间来添加提供该选项所需的内容。 没关系、我不建议使用此功能。 TAS575x 无论如何都是一款非常出色的芯片