This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:读取输出电流

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839074/tas3251-read-output-current

器件型号:TAS3251

您好!

是否有方法读取输出电流值?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否希望能够从输出引脚读取输出电流? 我们无法从器件中执行此操作、但您可以使用示波器读取输出电压、并根据电压和负载阻抗计算器件的电流消耗。 如果您有一个用于示波器的特殊电流探头、您也可以使用该探头。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回答。 我认为客户的目的是将输出电流读入微控制器。 我认为使用此器件是不可能的、但我只是想检查一下。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没问题。 你是对的。 电流感应未集成到此器件中。 它们必须使用外部电路。

    此致、

    Robert Clifton