This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:命令的执行时序或命令后的延迟、直到它被执行

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838810/tlv320aic3204-implementation-timing-for-commands-or-latency-after-a-command-until-it-is-implemented

器件型号:TLV320AIC3204

在加电或断电步骤完成之间是否有可用于确保命令完成的时序基准?  这适用于放大器关断或 DAC 关断等步骤?  您能否提供建议的等待时间?

在某些现有应用中、我们对页寄存器执行冗余写入、以允许'3204赶上来、或者我们插入几个虚拟写入。

是否存在可确保在发出另一条命令之前执行上一条命令的已知计时延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    应用参考指南中有一些设置示例、这些设置有延迟、 还提供了可读取的电源状态的状态位/标志。  

    软步进的时序延迟是可编程 的、因此这不是一个问题。  您对具体步骤有疑问吗?

    此致、

    -Steve Wilson