This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:输入信号不为零时出现故障

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838645/tpa3111d1-fault-when-input-signal-not-to-zero

器件型号:TPA3111D1

大家好、我设计了一个具有 TPA3111D1放大器的电路板、当输入信号不为零时、输出直接进入高阻态、故障信号变为低电平。
当没有输入信号时、我可以在 OUTP 和 OUTN 上看到50%的方波信号。
在我的第一个设计中、我直接将引脚14连接到 AVCC (PVCC 为10欧姆)、在我添加了100k 电阻后、我再次遇到了相同的问题。
我试图通过去除铁氧体来使其工作、但没有什么帮助。
我的原理图与 EVM 板几乎相同。
您能帮我找到问题吗?

提前感谢您、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.D、

      您能否向我们展示当器件设置为 HIZ 状态时、您的输入是什么? 添加输入信号时、它看起来更像是发生了一些故障。

    顺便说一下、您能否还显示没有输入信号时、输出信号是什么样子的。

    分享原理图并更有助于进行分析。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处找到输入信号、无输入信号时的输出信号以及原理图。

    注意:未安装板载 R64、R65、R94和 R95。

    另一件事:当输出信号使 PWM 时  ,24VDC 上的功耗约为100mA

    此致。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YD、

    如果故障引脚变为低电平、您可以将故障引脚连接到 SD 吗? 当您执行此操作时或仅在重启电源时、故障是否清除?

    我还能看到放大器电路的输出波形、该波形在器件具有输入信号且器件进入故障时出现。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.D、

     当我查看没有输入时的输出时、会发现一些接近30V 的尖峰。 是否会由于可能触发过关断的 niosy PVDD 而触发

    有信号时。 您能否尝试降低一点 PVDD 电压并再次尝试添加输入信号。

    此致

    Linda