This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 延迟

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/837410/tas5805m-tas5805m-latency

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

你好

 以下是我的客户提出的其他问题。

 输入采样率为96KHz 时、延迟时间为126us。  该时间在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/822365上提到

   时间介于 SRC 前和后交叉电路之间?    如果没有、请告诉我这次的起点和终点。

2.延迟时间不是恒定的。 它取决于 DSP 处理。   当 fs=96KHz 和 fs=48kHz 时、延迟视图的主要处理时间参数是什么?   客户正在使用纯路径控制台进行评估。  客户希望通过纯路径控制台参数获得答案。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoji、

      我们使用示波器来测量延迟。 从 SDIN 第一个上升沿到 输出第一 个 Vpeak 高电平的时序。 请参阅随附的图片。

     要获得稳定的 TAS5805延迟、 您可以在器件进入播放模式时执行以下寄存器配置。

          宽58 00 00

          宽58 7f 8c

          宽58 00 23

          w 58 3c 60 3f 01 c0

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoji、

      我们使用示波器来测量延迟。 从 SDIN 第一个上升沿到 输出第一 个 Vpeak 高电平的时序。 请参阅随附的图片。

     要获得稳定的 TAS5805延迟、 您可以在器件进入播放模式时执行以下寄存器配置。

          宽58 00 00

          宽58 7f 8c

          宽58 00 23

          w 58 3c 60 3f 01 c0

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

     感谢您的更新。

     输入采样率为96KHz 时、延迟时间为126us。  该时间在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/822365上提到

       时间介于 SRC 前和后交叉电路之间?    如果没有、请告诉我这次的起点和终点。

    -> 测量数据提到"DIN 到模拟输出"时间大约为201us。   
       以上答案是"DIN 转模拟输出"  、对吗?

    2.延迟时间不是恒定的。 它取决于 DSP 处理。   当 fs=96KHz 和 fs=48kHz 时、延迟视图的主要处理时间参数是什么?   客户正在使用纯路径控制台进行评估。  客户希望通过纯路径控制台参数获得答案。

    ->我的客户正在尝试估计延迟。 他们想知道什么参数是 DSP 过程中的主要时间。  请解释客户的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoji、

    我们澄清了延迟是数字输入到模拟输出、因此是整个信号路径延迟。

    2.除了默认的 DSP 处理配置外、延迟与信号频率和 DSP 处理高度相关。 大多数延迟是通过双二阶滤波器产生的、群延迟曲线如下所示。

    关于 信号传播时间与群延迟、您可以参阅以下文章:  

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

     感谢您的支持。
    其他问题如下。

    TAS5805M 提供了总共15个双二阶滤波器。  如果客户串联添加1 ~15个滤波器。  延迟会增加?   正确吗?

    2.我的客户希望尝试在下图中创建相同的测量环境。  

      Ch1模拟输出的测量点是什么?    (例如使用 LC 滤波器或差分探头后。)   

    Ryoji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoji、

    1. PPC3将显示所有已启用的生物水族馆群延迟。 因此、不同频率信号的延迟可以通过最终的群延迟曲线进行计算。

    2.输出波形是(output+ post LC)-(output- post LC)的数学。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew。

    此致、

    Ryoji