This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:PurePath 控制台

Guru**** 2919620 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2770EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838115/tas2770evm-purepath-console

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770

我正在尝试评估 TAS2770放大器。 我安装了 Pure 路径控制台3、但我认为我需要某种插件或 插件才能与电路板正确连接。 我正在使用 USB 接口。

现在、我在已安装的 EVM 应用程序中只看到"I2C 主设备"。 我认为我应该在应用中安装 TAS2770EVM? 我希望有人可以帮助解决这个问题。

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senad、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    是否可以通过以下链接请求访问: http://www.ti.com/product/TAS2770?"分区"选项卡后面有一个信息框。 请单击"申请 TAS2770"选项。 正如您提到的、您应该请求访问 TAS2770软件。  

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。 我已经拥有 PurePath 控制台、但我将尝试具体申请 TAS2770EVM 软件、并查看我可以获得的内容。  

    目前、在我的控制台中、我无法执行任何操作来控制评估板。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senad、

    能否提供您的电子邮件地址? 我可以加快您与音频软件团队的访问批准。 否则、您需要等待我们的音频软件团队审查您的请求。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的。

    这是我的电子邮件:senad.tursic@clearone.com  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Senad、

    音频软件团队刚刚授予您访问 TAS2770SW 的权限。 您将在大约30分钟内收到有关此问题的电子邮件。

    否则、您可以从以下网站下载 TAS2770插件:

    https://www.ti.com/securesoftware/docs/securesoftwarehome.tsp

    希望这对您有所帮助。 如果您对此仍有疑问、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Luis。 它现在正在工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我正在尝试播放 USB 音频、但无论我做什么、扬声器都没有音频输出。 我需要有 XMOS 驱动器还是有其他东西?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senad、

    您能否提供有关 EVM 配置的详细信息? (跳线、PurePath 控制台配置等)。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我有默认的跳线配置。 我在 PurePath 控制台中看不到太多内容、但在 USB 设置中、采样率为44.1/48kHz、具有选定 SBCLK/FS 自动检测功能的 PCM 音频。 我运行了系统检查、看起来很好。

    我可以在我的 Windows 中看到 TI USB 音频器件、我尝试了不同的位和采样率分辨率。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senad、

    您需要转到 PurePath 控制台中的系统检查选项卡选项。 请按照系统检查窗口中的说明进行操作。 即使存在一些硬件检查错误或不完整检查、您也需要转到 Device Control 选项卡。 所有 TAS2770EVM 配置均通过此选项完成。

    请告诉我这是否可行、如果您对此有其他意见。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我运行了系统检查、看起来正常。

    • 成功下载到所有频道

    • 硬件 ID 正常

    我不确定是什么问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senad、

    很抱歉,我看不到您附加的图片,您能否在 文本编辑器菜单中使用“插入/编辑媒体”按钮插入图片?

    此外、您是否在设备控制选项卡中了解配置的详细信息? 这是 TAS2770EVM 的配置位置。

    您的 VBAT 电压电平是多少? 您为设置选择了哪个 I2C 地址?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    这是屏幕截图。