This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tas5766m.c 驱动程序不会使用最新的 Linux 内核进行编译

Guru**** 2929370 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838767/tas5766m-c-driver-does-not-compile-with-recent-linux-kernels

主题中讨论的其他器件:TAS5766M

我尝试编译基本的 tas5766m.c 驱动程序。 它不使用内核版本4.14.98进行编译。

请修复它、然后进行上游所需的工作。 当它启动时、您可以从 Linux 社区获得有关维护它并确保它继续与将来的内核版本编译的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ole、

    感谢您将此事提请我们注意。 我们将致力于更新此内容。

    此致、

    Luis