This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:相位反转问题

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838265/rc4580-concern-of-phase-reversal

器件型号:RC4580
主题中讨论的其他器件: LM2902

尊敬的先生。

我想 RC4580在输入电压时会出现相位反转问题

是否无效、例如 LM2902上发生的情况?

很抱歉、这类问题会干扰您的工作。 请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sakai-San、

    对于 RC4580、当输入电压无效时、相位反转不应出现问题。 但是、必须指出的是、您需要验证输出与输入线性度。 在典型应用部分中、器件配置为差分模式。 此配置可实现2V 至10V 的单位增益。 任何超出此范围的值都可能导致饱和电压。 因此、验证应用的有效范围始终很重要。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis - San。  

    非常感谢您提供有关"差分模式"的宝贵信息。  

    我想确认这方面的更多细节。 请提供您的建议。  

    1)“单位增益”的含义是什么? 这意味着0dB (增益 x1)运行吗?  

    2)关于"差分模式"、如果客户需要、如何进入此模式  

     使用的是同相原理图下的? 对 IN+施加负电压

     引脚?  

    3)关于"差分模式"、如何从"差分模式"中退出?  

     IN+电压恢复到正常电压? VCC+关闭、然后打开?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    请查看我的以下回答:

    1)“单位增益”的含义是什么? 这意味着0dB (增益 x1)运行吗?  

    是的、这意味着0dB 或1x 增益。

    2)关于"差分模式"、如果客户在同相原理图下使用、如何进入此类模式? IN+引脚上施加了负电压?  

    差分模式需要两个内部运算放大器。 RC4580是一款双路运算放大器。 这两个放大器必须按照图13进行相应布线: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4580.pdf#page=9

    如果客户使用的是同相原理图、他将使用您在上一帖子中附加的电路配置。 请记住、增益将由1 + RF/Rin 给出。

    3)关于"差分模式"、如何从"差分模式"中退出?  IN+电压恢复到正常电压? VCC+关闭、然后打开?

    差分模式是 RC4580的特定用例。 如果客户不需要使用差分输出、则可以使用您提到的同相电路。 在图13中的差分模式电路中、RC4580可用于将单信号衰减输入转换为单位增益(0dB)的差分输出。 此配置中使用单电源(Vcc+=+15V)。  

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.