This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:外部负载诊断

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TIDA-01529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838542/tpa6211a1-q1-external-load-diagnostics

器件型号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01529

各位专家、您好!

我的客户正在考虑 TPA6211A1-Q1的外部负载诊断电路(尤其是开路检测)。 我在下面找到了一份 TI 设计和应用手册。 它们适用于 D 类放大器、但我认为它也适用于 AB 类放大器。 我的理解是否正确? 如果不是、您能否为 TPA6211A1-Q1提供外部负载诊断电路?

- TIDA-01529:图11 诊断电路2电路原理图
http://www.ti.com/lit/ug/tidudn3a/tidudn3a.pdf

- SLVA824: D 类放大器外部负载诊断
http://www.ti.com/lit/an/slva824/slva824.pdf

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Fujiwar-san、

    我将查看这一点并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    这些诊断电路也可用于 TPA6211A1-Q1、如果使用 TIDA-01529中的诊断电路2、它应与 TPA6211A1-Q1 VDD 相同、请务必更改电源电压基准。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器