This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:电源电压从5V 降至3V 时、音频截止

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/837728/lm48100q-q1-audio-cut-off-when-supply-voltage-drops-from-5v-to-3v

器件型号:LM48100Q-Q1

LM48100Q-Q1的工作电源电压列为3V 至5.5V。

在客户的用例中、他们有一个电源电压从5V 下降到3V 的情况。 据观察、LM48100Q-Q1在恢复前会切断~3秒。 这是 LM48100Q-Q1的预期行为吗? (这会在电压突降期间切断音频输出、即使在电源电压的建议运行条件下也是如此?)

LM48100Q-Q1用于警报、需要通过此电压骤降持续运行。 是否有办法克服这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    当电源电压降至3V 时、您是否具有示波器捕获? 可能电压实际上低于3V、从而导致这种复位。

    此外、您能否提供原理图? 也许可以修改 VDD/PVDD 上的去耦电容器以在压降期间提供电压余量;大电容器将有助于降低压降斜率、如果短暂的过冲低于3V、电容器会有所帮助。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    感谢您通过电子邮件联系我们。 我将离线跟进您。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器