This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:与 AM5728连接

Guru**** 2524560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/837414/tlv320aic3212-interfacing-with-am5728

器件型号:TLV320AIC3212
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好!

我们打算在 IP 电话设计(基于 Sitara AM5728)中使用 TLV320AIC3212并提供模拟输入和输出、并连接到 McASP2上的 AM5728、如下所示:

在本例中:

- AM5728和 TLV320AIC3212之间必须连接多少个 AXR 引脚?

-来自 AM5728的 CLKOUT2的单个 MCLK 输入是否足够?

-一组 WCLK 和 BCLK (例如 WCLK1和 BCLK1)是否足够?

Thariq C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thariq、

    每个 MCLK、BCLK 和 WCLK 中的一个就可以。  

    我真的无法评论 AM5728的 CLKOUT2、请在处理器论坛中提问。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您提供有关时钟的信息。

    AM5728的 AXR 线路怎么样? 只需将2条线路连接到 DOUT1和 DIN1即可支持上述模拟接口、还是我们需要连接全部3组?

    此致、

    Thariq C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thariq、  

    任何处理器问题都可以在处理器论坛中得到更好的解答。  

    此致、

    Steve Wilson