This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:通道干扰信号

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838247/pcm1808-channel-interference-signal

器件型号:PCM1808

当 VINR 引脚的输入模拟信号大于3Vpp 时、VINL 将受到干扰;

当 VINL 引脚的输入模拟信号大于3Vpp 时、VINR 也 将受到干扰;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3Vpp 是 PCM1808 在饱和和削波之前的最大满量程输入电平、如果信号大于此值 、则可能会发生异常输出行为。   但是、在我们得出任何结论之前、您能否共享一个更完整的原理图、以显示两个输入信号来自何处以及连接到它们的无源输入网络?  VINL 有一个22uF 电容器来交流耦合输入、但不清楚如何连接到 VINR。  

    您能否探测交流耦合电容器前后进入 PCM1808的模拟输入信号?  原理图上的注释显示2.5Vrms、实际为7.07Vpp、而不是消息中建议的3Vpp。 7.07Vpp 输入信号肯定太大、可能会超出产品的绝对最大输入电压电平。