This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1-Q1:TPA3111D1-Q1故障引脚始终为低电平

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838124/tpa3111d1-q1-tpa3111d1-q1-fault-pin-is-always-low

器件型号:TPA3111D1-Q1

你(们)好

随附了我们客户的原理图。

FAULT 引脚始终为低电平。

你有什么想法来解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障引脚上的始终低电压可能表示在直流异常检测和短路检测中检测到了某种情况。 当/SD 引脚被拉至高电平时、您能否尝试查看/Fault 引脚电压?

    对于直流检测、您可以检查扬声器+/-上是否存在任何泄漏路径。 另请注意、/SD 引脚应保持低电平、直到输入信号在启动期间保持稳定。 输入+/-之间的匹配也很重要。

    为了实现短路保护、您可以在扬声器+/-之间使用纯电阻连接、然后查看是否已消除/故障条件。

    如有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Hao