This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC29:输出波形被斩波、失真为20-30%

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/836579/tlv320aic29-output-waveform-is-chopped-distortion-of-20-30

器件型号:TLV320AIC29

 尊敬的

   客户使用 TLV320AIC29+TPA2011、输出波形被斩波、失真 达到20-30%、客户想要修改 寄存  器值以更改  目标增益 、 以减少失真、但 寄存  器值 起作用了什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    客户是使用 AIC29还是 AIC3104?  

    您也不会显示或提及 TPA2011或 TPA2012的 Rin 值。  这对于设置扬声器放大器的增益非常重要。  

    AIC29是否会对波形进行斩波?  还是只从 TPA 购买?  

    TPA 的 VDD 是什么?  

    TPA2011和 AIC29在配置正确时不会以这种方式工作、我们只需要更多信息 Raymond。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve Wilson

    这是另一个客户,另一个项目使用 TVL320aic29+tpa2011,tpa2011 VDD=7.2V

     斩波来自 tpa2011输出  

    很抱歉、前面的表达式不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve

         这 是另一个客户,另一个项目, 客户说 Bettery  voltage=7.2V,step down voltage,TPA2011 VDD=3.6V TPA2011输出功率 =1.7W,并且客户    认为 TLV320AIC29 输出电压(tpa2011输入)太高,导致波形斩波,因此 他希望 将 TLV320AIC29 目标 增益设置得更低 、但是 目标增益是 指 TLV320AIC29       数据表第25页图19中显示的峰峰值或平均值或有效值? 输出信号

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德  

    第25页、图19显示了 ADC 的 AGC。  您谈论的是 DAC 吗?  当然可以使用 AGC、但我会根据 ADC 要求优化您的 AGC、 DAC 也具有音量控制。  

    目标电平:表示 AGC 试图保持 ADC 输出信号的标称输出电平。 它表示为相对于 ADC 范围的满量程范围(以 db 为单位)、因此建议设置目标电平、使其具有足够的裕度、以避免大信号削波。

    此致、

    -Steve Wilson