This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:音频结构

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, TUSB7340, TLV320AIC3204, PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838048/pcm2707c-audio-structure

器件型号:PCM2707C
主题中讨论的其他器件: PCM2706CTLV320AIC3204TUSB7340PCM2706

你好

     以下是音频的客户结构、该结构是否有任何问题? 默认情况下、PCM2706C/PCM2707C 正常工作、但未连接到 ERPROM 或 SPI? 谢谢你。

(AMD CPU)--PCIe X1-->(TUSB7340)--USB2.0-->(PCM2707C)--I2S->(TLV320AIC3204)-- >(Line-In * 1 / Line-Out* 1 / Microphone * 2 / Headphone* 1)  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    PCM2706/7C 运行无需 EEPROM。  FSEL 引脚将确定器件在启动时是否输出 I2S。

    谢谢、

    Paul