This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6010A4:TPA6010A4找到的功能与最新产品相同(开环)

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6010A4, TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/836972/tpa6010a4-tpa6010a4-find-the-same-function-but-newest-product-open-loop

器件型号:TPA6010A4
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3101

尊敬的:


我们看到 TPA6010A4可以满足我们的音频规格、但该产品的时间太长了。


是否有任何最新产品具有 与 TPA6010A4相同的功能?

更喜欢数字控制接口。

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lawrence、

    您能否指定此更换所需的功能?

    我们拥有以下支持数字输入、<5W 输出功率、立体声 D 类输出的产品:

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html?pqs=paqs&familyid=3419#p2982=Analogue%20Input&p89=Class-D&p1055max=Stereo&p342=0.047;5

    请告诉我、这是否适合您、或者您是否有其他要求。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis、Lawrence、

    我们的客户需要"低音增强"功能、您能帮助检查 TI A 至 PA 解决方案吗?

    此致、

    Jommy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jommy、

    我认为 TLV320DAC3101是这种情况的最佳替代方案。 它支持立体声 D 类输出、具有低音增强选项的可编程双二阶滤波器、数字输入和 I2C 控制。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320dac3101.pdf

    请看一下该器件、并告诉我它是否适合您。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Luis:

    非常感谢您的支持。

    如果我们想在电路中设计 TPA6010A4、您能帮助我们检查交货周期吗?

    此致、

    Jommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jommy、

    是的、我们可以为您有关 TPA6010A 的所有要求提供支持。 请随时在新的 E2E 主题上发布任何问题。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.