This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:UVP 和建议的最小 PVdd 之间会发生什么情况?

Guru**** 2523350 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M, TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835670/tas5751m-what-happen-between-uvp-and-minimum-recommended-pvdd

器件型号:TAS5751M
主题中讨论的其他器件: TAS5719TAS5805

您好!

我们的客户尝试将 TAS5751M 与 x6 AAA 电池结合使用。  PVDD 范围为9.0V 至5.4V。

查看数据表时、建议的工作条件 PVdd mini 为8.0V。 UVP (下降)为5.4V、UVP (上升)为5.8V。

我们是否可以预计、在 PVdd 8V 至5.4V 范围内、TAS5751M D 放大器仍可正常工作且可靠、但不能保证音频性能?

这是正确的理解吗?

例如、它们的 TAS57xx 系列 D 放大 器在 TAS5719数据表中指定了 Vdd mini 为4.5V、UVP (提升)也为4.5V。

该规格简单易用。

此致、

Mochizuki

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常棒的地方

    https://www-nbiclearancecom.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    在我们的数据表中、当 TAS5751M 的 PVDD 介于8V 和5.4V 之间时、我看不到其行为的明确指示。 让我做一些快速测试来仔细检查、然后返回给您。

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochi、

        我建议您选择一个 TI D 类放大器、将 PVDD 支持降至4.5V。 我们的新器件 TAS5805/TAS5806/TAS5825也可以满足您的要求。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此 EE 中、我们的客户希望获得 PVdd 相关的输出功率。

    不能选择闭环器件、我们需要开环 D 放大器。

    因此、如果 TAS5751M 直到 UVP 阈值才能工作、则 TAS5719系列将是候选产品。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    我已经做了一些快速测试。   

    基本上、我们无法保证 TAS5751M 在 PVDD 介于5.4V 和8V 之间时仍能正常工作。

    如果您需要可与4.5V PVDD 配合使用的放大 器、我建议您选择其他器件、如您提到的 TAS5719。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San、

    感谢您的评估。

    我们的客户还确认 TAS5751M 产生的噪声输出低于8V PVdd 电源。

    这意味着在 UVP 激活噪声输出发生之前。   

    我们建议这次使用 TAS5719系列。

    此致、

    Mochizuki