This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:负载突降

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/837738/tas5720a-q1-load-dump

器件型号:TAS5720A-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424-Q1

大家好、

我想将此器件用于汽车音频、但我担心最大额定电压仅高达30V。

我需要至少35V 的电压来防止负载突降时的突降浪涌。

我看到 TAS6424-Q1在负载突降的有限时间内额定电压高达40V。

您是否对此设备也有类似的数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji、

    没有为 TAS5720-Q1指定负载突降浪涌最大电压。  根据数据表、最大 PVDD 应小于30V。

    迪伦