This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212EVM-U:连接到 TMDSEVM572x

Guru**** 2383970 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TLV320AIC3212EVM-U, TMDSEVM572X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/836896/tlv320aic3212evm-u-connectivity-to-tmdsevm572x

器件型号:TLV320AIC3212EVM-U
主题中讨论的其他器件:AM5728TMDSEVM572X

是否可以将 TLV320AIC3212EVM-U 与基于 Sitara AM5728的 TMDSEVM572x 相连接?

TLV320AIC3212EVM-U 是否与新版 Windows (如 Win10/7)和/或 Linux 操作系统兼容? 用户指南仅指定 Windows XP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thariq、  

    TLV320AIC3212EVM-U 与 Windows 10兼容。  我在 PC 上使用 Win10的另一天实际上使用了它。  

    该 EVM 非常灵活。  用户可以使用许多接头和跳线将 EVM 配置为不同的工作模式、 如果您有一些跳线、 则可以连接 AM5728板。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    EVM 是否与 Linux 操作系统兼容?

    Thariq C P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thariq、

    GUI 与 Linux 不兼容。 尽管我相信 EVM 的音频驱动程序是。   我已将其连接到在 MAC 上并行运行的 Ubuntu、操作系统会将该板识别为音频设备、 但如果没有在 Linux 上对 EVM 进行编程的简单方法、我不确定这会对您有所帮助。

    此致、

    -Steve Wilson