请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2028D1 您好!
我在数据表中找不到 TPA2028D1的输入电阻值、可以提供一个典型值吗? 当使用具有1uF 电容器的差分输入时、由 Cin 和 Rin 形成的输入端高通滤波器的转角频率是多少?
此致、
Stephan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Stephan、
输入阻抗取决于配置的增益。 如典型特性部分的图28所示、输入阻抗可能为10kohm 至130kohm。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2028d1.pdf#page=11
必须根据配置的增益选择输入电容器。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.