This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:输入电阻和输入端 HPF

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/837427/tpa2028d1-input-resistance-and-hpf-at-input

器件型号:TPA2028D1

您好!

我在数据表中找不到 TPA2028D1的输入电阻值、可以提供一个典型值吗? 当使用具有1uF 电容器的差分输入时、由 Cin 和 Rin 形成的输入端高通滤波器的转角频率是多少?

此致、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stephan、

    输入阻抗取决于配置的增益。 如典型特性部分的图28所示、输入阻抗可能为10kohm 至130kohm。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2028d1.pdf#page=11

    必须根据配置的增益选择输入电容器。  

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis Fernando

    感谢你的答复。 这意味着截止频率将介于~1.2Hz 和~16Hz 之间、具体取决于增益。

    此致、

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stephan、

    你是对的。 截止频率可能在您提到的范围内有所不同。 在设计阶段选择正确的电容器值和增益非常重要、因为高通滤波器截止频率将受到影响。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.