This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5704:ESD 值

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/837102/tas5704-esd-values

器件型号:TAS5704

您好!

是否可以请求此器件的 ESD 值?
数据表中提到这些器件具有有限的内置 ESD 保护、但似乎没有关于确切值的信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个旧器件、因此我需要在内部查找此信息。 我将在下周之前提供一些信息。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Luis!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Elisha

    以下是 TAS5704的 ESD 额定值

    ESD - HBM (人体放电模式)

    2000 V

    ESD - MM (机器放电模型)

    150 V

    ESD - CDM (充电设备模型)

    1000 V

    但是、我要注意的是、如果您要进行新设计、我们建议您使用 TAS5760。

    此致、

    Luis