This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:查找具有有源噪声消除功能的合适音频编解码器。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/837461/tlv320aic3268-look-for-appropriate-audio-codec-which-has-active-noise-cancel-function

器件型号:TLV320AIC3268

各位专业人员、您好!

我的客户正在寻找符合以下要求的音频编解码器。 您是否会提供建议?

Δ Σ ADC・
输入:3CH (2个线路输入和1个噪声消除麦克风)
・μ A DAC
输出:4通道(2个线路输出和2个耳机输出(高于1Vrms))
・其他
将"有源噪声消除"集成到"耳机输出"
低价更好

您是否有适合此要求的器件?
如果我们没有这方面的产品、您能否提供没有 ANC 引脚的器件?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    我们将就您的 ANC 查询离线联系您。