This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:采用 FIR 滤波器的输入到输出的 TAS5805M 延迟时间

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/836389/tas5805m-tas5805m-delay-time-for-input-to-output-with-fir-filter

器件型号:TAS5805M

你好

我发现"TAS5805M 的输入到输出延迟约为11*Fs。 例如、如果输入采样率为48kHz、则延迟约为229uS。"  

FIR 滤波器延迟时间包含在11*FS?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoji、

       11采样延迟不包括 FIR 滤波器延迟。 128抽头 FIR 滤波 器组延迟(128-1)/2/48K。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

     感谢您的支持。

    您提到了128抽头 FIR 滤波 器组延迟(128-1)/2/48K。   

    您能解释一下(128-1)/2/48K 的含义吗?     我知道**我们有48K 样本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rjoji、

    为了精确测量、线性相位 FIR 滤波器的群延迟为(N−1)/2个样本、其中 N 是滤波器长度(即抽头数)。 组延迟对于所有频率都是恒定的、因为滤波器具有线性相位、即其脉冲响应是对称的(或非对称的)。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

     感谢你的答复。

     (n−1)/2个样本->样本为 fs (例如48kHz=大约20.8us)。   正确吗?

    此致、

    Ryoji   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryoji,

      我认为你是对的。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Linda。