This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:LM48511原理图

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/837097/lm48511-lm48511-schematic

器件型号:LM48511

大家好、

请帮助检查电路是否需要调整。
条件输入电压5V 输出4 Ω 3W~3.5W
2.电路零件值是否正确?
如下所示

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    我将查看您所附的原理图。 我会尽快作出回应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    原理图正确。 但是、在这种情况下、原理图中的元件值将达到超过3W。 对于4欧姆负载、您将达到5.4-6.7W 左右。 有关详细信息、请查看下面的电气特性部分(第6.5节包含与所附原理图相同条件下的参数)。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm48511.pdf#page=6

    如果您正在寻找较低的输出功率水平、我建议更换10K 电阻器的电阻器 R1393和 R1394。 这些电阻器将产生单位增益(AV = 1)、而不是双倍增益(AV = 2)。 输出功率将为2.7W 至3.35W。

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的支持。

    Kevin