This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC33:SE 线路输出

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TLV320AIC33, TLV320AIC3107, TSC2117, TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835268/tlv320aic33-se-line-output

器件型号:TLV320AIC33
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106TLV320AIC3107TSC2117TLV320AIC3212

使用 LINE_OUT_L+/ LINE_OUT_R+通过耦合电容器和 RC 滤波器(100欧姆/47nF)提供立体声 SE 线路输出(LINE_OUT_L-/ LINE_OUT_R-每个端接通过10k 电阻接地)是否合理?

数据表未指示差分线路输出驱动器是否可以 SE 方式使用、以及建议对未使用的负输出使用什么(如果有)端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、  

    这可以完成、但不建议用于 AIC33、因为性能会降低。  

    TLV320AIC3106与 AIC33引脚对引脚兼容、并具有真正的差动输出拓扑、AIC3106的+或-引脚可通过 SE 连接、然后另一个引脚可悬空。  如果这是您想要的、 我建议使用 AIC3106。  

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 TLV320AIC33数据表中介绍了成对使用高功率输出时500mW BTL 扬声器驱动能力。

    TLV320AIC3106注意到 BTL 功能、但没有提到功率。 它是否具有类似的驱动能力?

    我知道 TLV320AIC3107、但我使用的是 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    AIC33将是将 SPI 和500mW BTL 扬声器驱动能力相结合的唯一器件。  

    您始终可以使用运算放大器缓冲线路输出、以从 DIFF 转换为 SE、 否则您可以使用与正引脚相似的负载来加载负引脚。  并接受性能下降。  

    如果您不需要两个 ADC、并且封装尺寸也不大、 则可以使用 TSC2117。  您只需忽略设备的触摸屏控制器部分即可。  您也可以使用 TLV320AIC3212。  

    此致、

    -Steve Wilson