This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:,我需要一个 DAC 音频放大器,输入是 IIS,扬声器的输出模拟信号,扬声器是8欧姆,2W,由直流4V 供电。 如果有任何设备建议使用? 易于使用,高性能,非常感谢~

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552, TLV320DAC3100, TAS2505, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/837106/tas2552-dears-i-need-an-dac-audio-amp-input-is-iis-output-analog-signal-for-speaker-speaker-is-8ohm-2w-powered-by-dc-4v-if-there-any-device-advise-recommended-easy-to-use-high-performance-many-thanks

器件型号:TAS2552
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3100TAS2505TAS2770

,我需要一个 DAC 音频放大器,输入是 IIS,扬声器的输出模拟信号 ,扬声器 是8欧姆,2W,由直流4V 供电。 如果有任何设备建议使用? 易于使用,高性能,非常感谢~