This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:关断引脚保持开路

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/836877/tpa6211a1-q1-shutdown-pin-left-open

器件型号:TPA6211A1-Q1

大家好、

nSHUTDOWN 引脚具有100k Ω 下拉电阻。

当该引脚保持断开时、器件是否设计为在没有外部下拉电阻的情况下保持关断模式?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    您的假设是正确的。 数据表提供了下拉电阻器值、以便用户在使用外部上拉或控制信号时知道该引脚的电压、 数据表中的注释图26。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器