This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49710HABD:LME49713 pin1和 PIN8无连接-这些是真正的 NCs 吗?

Guru**** 2581795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/836847/lme49710habd-lme49713-pin1-and-pin8-no-connect---are-these-true-ncs

器件型号:LME49710HABD
主题中讨论的其他器件:LM4562

我在 T-99箱中购买了几款 LME49713。  引脚1和引脚8显示为 NC、我想使用引脚1缩短到引脚2的反馈路径。  数据表中从未列出过它是否为真正的 NC、我希望在我承诺构建电路板之前先对其进行验证。  在音频论坛上与工程师聊天时、他做了一些研究、但无法找到最终答案来帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    欢迎使用 e2e。

    LME49710和 LME49713不再可用、因此不受支持。
    我建议保持安全并使它们浮动。 NC 意味着两个方面:

    • 未在内部连接
    • 请勿连接

    通过将它们悬空、您可以安全地确保这些引脚不会影响其功能。

    对于受支持的替代产品、您可以考虑 LM4562、尽管它是双路运算放大器而不是单路运算放大器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器