This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:如何使用 SYNC 引脚?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/836918/tpa3118d2-how-to-use-sync-pin

器件型号:TPA3118D2

你好

我们使用3台 PC TPA3118在3个房间播放音乐。

我们有不同的场景:  

a.同时工作的3个 TPA3118;

b.我们选择1件或2件 TPA3118、以便在不同的房间播放音乐。

我的问题是:

同步引脚的用途是什么?

2. 我们是否必须在系统中使用 SYNC 引脚?   如果我们将 SYNC 悬空、会发生什么情况?

应将哪一个设置为主器件或从器件?   

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    使用 SYNC 引脚有助于防止可闻拍噪声。

    有些设计通常需要多个 TPA3118器件。 一个被视为主器件、而另一个被视为从器件。 主器件将在 SYNC 引脚上提供振荡器时钟、从器件将需要在 SYNC 引脚上提供振荡器输入。 所有器件都将同步、以避免音频频谱中的拍频。 如果从器件上的时钟丢失、内部看门狗会将输出置于高阻态

    如果您将 SYNC 引脚悬空、则必须将 TPA3118配置为主模式。

     

    此致、

    Derek