This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:频率响应与器件数据表不匹配- 65kHz 下的极点

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835810/tpa3116d2evm-frequency-response-does-not-match-part-datasheet---pole-at-65-khz

器件型号:TPA3116D2EVM

我对该放大器的频率响应有问题。  我使用256Hz 至200kHz 的70mV rms 单端输入信号、在1.2MHz 开关频率下24V 电压轨电压测试了频率响应。  我还使用数据表图12中使用的精确配置进行了几次测量、但仍然观察到增益的这种尖峰。  增益开始低至35kHz、并在45db 时达到大约65kHz 的峰值。  我尚未对 TPA3116D2EVM 电路板进行任何修改、因此增益设置为26dB。  在频率响应中导致该极点的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hess、

    图12是 BD 模式下的测试、Fs 为400kHz。

    您是否在 AP 仪器上添加了 AES17滤波器? 您能否向我们分享您的测试结果图片?

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的终端应用、我希望在 BD 模式下使用 FS = 1.2MHz 的24V 电压轨、因此这就是我进行大多数测量的方法。  但是、我还在 BD 模式下使用12V 电压轨和 FS = 400kHz 进行了测量、如图12所示。  我只使用示波器进行了所有测量、但没有使用 AES17滤波器。   

    下面是我使用24V 电压轨和1.2MHz FS 收集的数据。  我还在65k 时包含了一个屏幕截图、其中通道1是输入信号、数学是差动输出  

    下面是65k 和400k FS 条件下的屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hess、

    您能否检查输出 FFT? 我们希望查看65KHz 是否有杂散。

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是具有20kHz 输入的 FFT:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是具有60kHz 输入的 FFT:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hess、

    我认为65KHz 是 LC 谐振频率、但如果连接到4欧姆负载、增益将很小。

     本周我还将在 EVM 板上检查它。

    之后,我会给你答复。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hess、

    我已在 EVM 板上检查、无法重现您的问题。

    测试结果几乎与数据表相同。

    PVCC=12V、增益=26dB。

    请检查您的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了 LC 滤波器上的电容、经过一些初步测试、频率响应在65k 范围内保持平坦。  谢谢!