This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255器件电路有什么问题?

Guru**** 2528880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835984/tpa3255-what-is-wrong-with-the-tpa3255-device-circuit

器件型号:TPA3255

尊敬的所有人

     当我8Ω 下面的原理图调试 TPA3255器件时、我发现当两通道扬声器的输出功率达到28W/8 Ω 时、TPA3255器件将出现异常、通道 A/B 关闭、未输出、并且故障引脚将处于低电平、但通道 C/D 为正常输出。

    为什么? 您能告诉我 它有什么问题吗?

e2e.ti.com/.../power_5F00_ver4.0_2800_2019.08.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    当您降低输出功率时、您能否帮助确认器件是否能够恢复到通道 A/B 的正常输出? 或者需要复位才能恢复?

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao

           它需要复位才能恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    看起来通道 A/B 中存在通道错误情况 您可以参阅数据表上的表5。

    我怀疑故障的可能性很小、

    OUT_X 对 PVDD 或 GND 短路。 请仔细检查通道 A/B 是否存在短路情况

    2.过流。 因为器件配置为 CB3C 模式。 您可以在上电后探测 outA/B 波形。 一开始应该有一些开关行为(至少为1.7ms)。  

    请进行基准测试、让我们在获得结果后进行讨论。 谢谢!

    此致、

    Hao