This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:TAS5719的压力功能

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/836222/tas5719-the-pressure-function-of-tas5719

器件型号:TAS5719

我想知道 TI TAS5719的压力功能。 我发现调试演示板时、输出幅值有时会有所不同! 例如、第一次打开时、我可以输出大约4V 的电平、但我只调试音量、可以输出6V-7V。 输出信号波形失真!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    压力功能的含义是什么。 您是要在 TAS5719上启用压缩吗?

    此致、

    Luis