This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1748:动态范围

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1748, PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/836002/pcm1748-dynamic-range

器件型号:PCM1748
主题中讨论的其他器件: PCM1753

大家好、

我想知道16位时的动态范围。

我知道使用24位时、数据表中列出了动态范围。

PCM1748

 24位最小值:94dB 典型值:100dB

 16位最小值:xxdB  典型值:xxxdB

PCM1753

 24位最小值:100dB 典型值:106dB

 16位最小值:xxxdB 典型值:xxxdB

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    16位 DAC 的理想动态范围约为98dB。  因此、两个 DAC 在上述情况下不会执行。

    我在 PCM1753上测量了该值、发现16位 DR 为96.5dB、24位 DR 为103.5dB、这与我们的测量结果一致。

    在这些条件下、我们没有完整的特性数据、因此我无法证明统计典型值或最小值、但我认为您应该假设典型的 DR 比24位值低-12dB。  

    PCM1753 16位典型值:~94dB

    PCM1748 16位典型值:~88dB

    谢谢、

    Paul