主题中讨论的其他器件:TAS2552、 TAS2557
您好!
我们制作了一个定制板、其中包含2个连接到 I2S 音频输出的 tas2552编解码器。 就像下面的图片一样。
我已经尝试过使用 Linux 简易卡音频驱动程序连接到 I2S 输出的单个编解码器。 我已经使用简单卡驱动程序和一个 tas2552编解码器制作了一个 devicetree 条目
连接到 address 0x40上的 i2c 端口。 此设置正常工作。 我正在寻找一个可以告诉我如何使用2个编解码器进行此设置的人。
据我了解、使用将 TI 编解码器驱动程序连接到 I2S 流的简易卡驱动程序是不可能的。
我认为应该编写一个定制的 ASOC 机器驱动程序。 或者可能必须更改编解码器驱动程序。 我的 ASOC 知识非常有限、因此我希望有人告诉我如何继续。
此致、
Chris