This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV593:DRV593、通电、不工作。

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV594, DRV593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835938/drv593-drv593-power-on-no-work

器件型号:DRV593
主题中讨论的其他器件:DRV594

您好!

我最近遇到了 DRV593和 DRV594,的问题

问题如下:
当设备通电时、TEMP_SET1测试点电压为2.1V,LD_TEMP1测试点电压为2.5V,FAULT1且 FAULT2电压为0V 时、芯片不工作。
如果我调整 R1以使 TEMP_SET1等于大约2.5V、然后 TEMP_SET1等于2.1V、LD_TEMP1可以达到大约2.2V。现在是时候让芯片工作了。FAULT1和 FAULT2电压为0.5V。
为什么芯片在上电后不能正常工作、只有设置值接近实际值时芯片才能正常工作。

该电路如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以在数据表中看到表3。

    如果故障0和故障1均为低电平、 则表示 发生了 OC。

    您可以检查 PWM 输出。 已断开到 TEC 的 PWM 输出、并检查问题是否仍然发生。

    此致、

    Derek