This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:如何使用 PPC3评估单台笔记本电脑的多个 TAS5825M EVM?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835611/tas5825mevm-how-to-evaluate-muliple-tas5825m-evm-using-ppc3-uisng-a-single-laptop

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5805TAS5805M

您好!

我尝试使用至少4个 TAS5825M EVM 来运行设置、以模拟左/右/中/ Atmos 扬声器。 目前、我只能使用单独的 PC/笔记本电脑来驱动每个 EVM。 我是否可以知道将这些 EVM 连接在一起并通过单个 PPC3 GUI 运行是否有简化的方法?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

      我们尝试并行控制 TAS5805 GUI 和 TAS5825 GUI (使用一台 PC)。 以下是步骤。 您可以尝试类似的方法来设置4 TAS5825。

    1.      将 TAS5805M EVM 连接到计算机。

    2.      启动 PPC3 TAS5805M GUI。

    3.      将 PPC3 GUI 连接到 TAS5805M EVM。

    4.      将 TAS5825M EVM 连接到计算机。

    5.      启动 TAS5825M RDGUI 并连接到 TAS5825M EVM。

    6.      尝试更改两个 GUI 的控件。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、  

    对于使用单独 PPC3的不同模型、可以这样做。 4x TAS5825M EVM 呢? 您是否有 GUI 或适配器板在与 PC 的单个连接中合并4个不同的 TAS5825M?

    谢谢、

    Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

      我与软件团队再次确认。 目前、PPC3正在使用一个 UI、只允许运行一个应用。 因此、您可能需要更多 PC 来并行运行控制4xTAS5825。

     我们可以规划新的软件路线图来支持此应用。

    此致

    Linda