This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PPC3 D5转储

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835791/tas5825m-ppc3-dump-d5

器件型号:TAS5825M

大家好、团队、

对于 PPC3转储文件、脚本文件上有 D5。 什么是 D5?

w 98 00 00
宽98 7f 00
W 98 03 02
W 98 01 11
w 98 00 00
w 98 00 00
w 98 00 00
w 98 00 00
w 98 00 00
宽98 7f 00
W 98 03 02
D 5.
w 98 00 00
w 98 00 00

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yon-San、您好!

     我认为这个 D5的等待时间为5ms。 将允许 Alix 进行双确认。

    此致

    Linda