This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:针对 PCM1774的布局问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835675/pcm1774-layout-questions-to-pcm1774

器件型号:PCM1774

您好:)

我的客户希望使用 PCM1774、他们确实有一些问题、您或许可以提供帮助。

它们不会使用 AIN1L 和 AIN1R。

1:这两个输入的建议是什么?

 

2:是否有接地连接建议?

 

3: 我们能否将模拟接地连接到数字接地?

 

4:PCM1774封装具有散热焊盘、它是内部连接到模拟接地还是数字接地?

 

5:其他音频 DAC 组件是否有介绍布局支持的应用手册或数据表?

 

谢谢、此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    这两个输入可接地。  也应在寄存器映射中禁用它们。

    2.该器件可接受单个统一接地、但我建议将数字连接路由到远离模拟输出的位置。

    3.您可以将 DGND 和 AGND 连接在一起,但数字信号应远离模拟输出。

    4.散热焊盘连接到模拟接地。

    5.虽然 EVM 不再可用,但用户指南确实显示了示例布局和组件选择:http://www.ti.com/lit/ug/sbau131/sbau131.pdf

    谢谢、

    Paul