This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201:采样频率和数据接口

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/835462/pcm4201-sampling-frequency-and-data-interface

器件型号:PCM4201

尊敬的 TI

我是韩国 Intek Digital 的硬件工程师。

我正在使用您的 PCM4201音频 ADC 进行实施。

我对 PCM4201有两个问题。

这是一个非常紧迫的问题、请尽快帮助我。

1。  

1)根据 ADC IC 的数据表、采样率应由表1和表2 (您的数据表)决定 
但是、没有关于11025Hz 的信息。 
您能否提供如何设置11.025kHz 采样频率? 这是可以的吗?
 
2)这个数据格式的 IC 为24位。 如何从24位更改为16位? 
它支持16位吗?

 

此致

Lonnie Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lonnie、  

    只 需提供256 x 11.025Mhz 或512 x 11.025Mhz。  请注意、这只能在正常速度模式下完成。  

    2.音频数据始终为24位。  如果您需要16位数据、处理器可以忽略8个 LSB。  

    此致、

    -Steve Wilson